This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL2 DLD Edge 下降

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200, ADC08DJ3200EVM, LMX2582, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483068/lmk04828-pll2-dld-edge-falls

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADC08DJ3200ADC08DJ3200EVMLMX2582

工具与软件:

大家好!

我的设计与 ADC08DJ3200EVM 类似、采用了 ADC08DJ3200、LMK0828和 LMX2582。 该设计在许多板上都可以正常工作、但只有少数板不能正常工作。 当我读回这些芯片上的寄存器时、唯一明显的变化是 LMK 上的寄存器0x183、其值为04 (在非工作板上)、而不是0 (在工作板上)。 寄存器定义表明这意味着 PLL2 DLD 边沿下降。 我想这意味着 PLL 不稳定、进出锁、但我可以采取什么措施来诊断这些不起作用的电路板?

此致、

Étienne Drouin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Étienne

    您能提供原理图还是方框图?  

    如您所述、PLL2失锁。 PLL1没有失锁这一事实告诉我、输入信号有效且 XO 正常工作。 然而、有一点与 PLL2没有锁定有关。 通常、即使没有有效的基准信号、此功能也应该能够锁定。 您是否能够共享时钟树以及 LMK04828的配置文件(最好是.tcs 文件、但十六进制文件也起作用)。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实际上并不使用.tcs 文件。 我使用 ADC12DJxx00 GUI 配置所有功能、这提供了.cfg。 我曾尝试使用 TCI pro 创建一些 hex 文件、如果可以、请告诉我。 我真的不知道您在寻找时钟树时要寻找什么、我们有一个时钟从 LMX 进入 LMK、还有一个时钟从 LMK 进入 ADC。

    Étienne μ A

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValuesLMK.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValuesLMX.txte2e.ti.com/.../cfg_5F00_6400GSample_5F00_Jmode5_5F00_3.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:  
    我们需要一个简要的方框图或原理图来更好地了解这些器件的连接方式。  

    如何 配置 STATUS_LD2? 如果该引脚仍配置为 PLL2锁定检测、则该引脚必须为低电平。  
    正如 Michael 所提到的、PLL2通常会始终锁定、问题通常是 PLL1。  
    有关时钟树的含义、请参阅本文中的 Mouser: https://www.mouser.com/pdfdocs/clock-tree-101-timing-basics.pdf?srsltid=AfmBOopPIP73EfPZf_orwc2hviFKawRamns5KmSmBptypqh_Iccs 9OSK

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:  
    查看您的原理图后、我可以更好地了解这些器件的连接方式。  
    参考来自 LMX 器件-当 LMK04828解锁时、您知道参考时钟的状态是什么吗?  
    LMX 器件是否也已解锁?  
    LMX 器件输出 CML、是一个集电极开路、需要从外部上拉至 VDD、一个外部上拉电阻。  

    如果您100%确定用作 LMK04828参考的 LMX 输出时钟始终有效-我会开始怀疑 VCXO。  

    此致、  

    Vicente