This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:OSCin 引脚

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485280/lmk00308-oscin-pin

器件型号:LMK00308

工具与软件:

 

您好!

我们将在我们的设计中使用 lmk00308。

我对 OSCin 引脚设计有疑问。

当输入选择设置为 CLKin_SEL0时、如果 OSCin 连接到 GND、是否存在运行问题?

2. 当输入选择设置为 OSCin 时、如果 OSCin 连接到 GND、是否存在操作问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pyungho  
    CLKin_SELx 的状态决定了多路复用器的输入。  

    仅当 CLKin_SEL1设置为高电平时、OSCin 才是选定的输入。  

    如果 OSCIN 是当前选择的输入并且 OSCIN 接地、则不会发生任何情况、因为没有输入。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想仔细检查一下。

    内部有偏置。 如果 OSCin 连接到 GND、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pyungho:  
    我建议在未使用时使 OSCIN 保持悬空。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打扰您。

    使用 OSCIN 时、如果 OSCIN 连接到 GND、会出现什么问题? 正如您之前所说、由于没有输入、似乎没有输出、但我想检查是否有任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确实需要将此引脚接地、则不会有问题。  
    不过、如果不使用它、我只会将其保持悬空。