Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981
Thread 中讨论的其他器件: LMH1981
工具与软件:
我们将 NTSC 输入到 LMH1983、仅 H Sync (15.75k)和 V Sync (59.97)来实现同步;我们不使用 F Sync。 但当我们读取寄存器0x02时、会得到0xE0。 这意味着 PLL1未锁定。 关于问题可能是什么的任何想法。 我们的27MHz 输入很稳定。 我们确保将0x05的位[4:3]设置为 Genlock、并将0x11位[5:4]设置为 Never Align。 我们确实注意到、当我们读取0x00时、我们得到的是0x84和0xC4。 我们将使用 LMH1981评估板来提取同步脉冲。