This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:PLL1 GenLocking 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485717/lmh1983-issues-with-pll1-genlocking

器件型号:LMH1983
Thread 中讨论的其他器件: LMH1981

工具与软件:

我们将 NTSC 输入到 LMH1983、仅 H Sync (15.75k)和 V Sync (59.97)来实现同步;我们不使用 F Sync。 但当我们读取寄存器0x02时、会得到0xE0。 这意味着 PLL1未锁定。 关于问题可能是什么的任何想法。 我们的27MHz 输入很稳定。 我们确保将0x05的位[4:3]设置为 Genlock、并将0x11位[5:4]设置为 Never Align。 我们确实注意到、当我们读取0x00时、我们得到的是0x84和0xC4。 我们将使用 LMH1981评估板来提取同步脉冲。