This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:I2C 地址澄清

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1489518/lmk61e2-i2c-address-clarification

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: LMK61E0M

工具与软件:

您好!

LMK61E2的数据表(SNAS674B–2015年9月–2017年2月修订)引脚功能表中的状态:"保持断开时、I2C 从器件地址的 LSB 设置为01。 当连接到 I2C 从器件的 VDD、LSB 时
地址设置为10。 当连接到 GND 时、I2C 从器件地址的 LSB 设置为00。'
文档中的稍后部分(表1和8.7.1.5): 添加了引脚 0x0、0x1或0x3 (0)、悬空、1。

要设置 ADD 引脚"高电平"、哪个 I2C 地址的最低2位是正确的:10 = 0x2 或11 = 0x3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见过马丁、

    LMK61E0M 看起来与 LMK61E2非常相似。
    LMK61E0M 的数据表 SNAS692A 显示了相同的寄存器 R8。
    但 ADD 引脚的引脚说明不同、且与寄存器描述一致。

    我认为 LMK61E2 (SNAS674B–2015年9月–2017年2月修订)引脚描述存在缺陷。

    则 LMK61E2 i2c 地址为:
    添加引脚连接低电平0x58
    添加了引脚悬空0x59
    ADD 引脚连接至高电平 0x5B (必须为0x5A)

    请您确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您提醒我们注意这一点、表1和8.7.1.5的选项应为0x0、0x1和0x2。 这 也与 LMK61E2 EVM 用户指南中描述的行为相匹配(我们已验证其正确):  

    此致、  

    Connor