This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485244/lmx2491-lmx2491

器件型号:LMX2491

工具与软件:

我将 LMX2491与 BGTMTR11配合使用

MTR11中用于比较的 o/p 是 Fout 的/16、我试图理解 PLL-atinum Sim 以固定环路滤波器的值、从而在24-24.2 GHz 的频率范围内稳定地工作  

但24.1输出后的环路滤波器会振荡、所以我将尝试重新调整滤波器  

因此、FOSC 的软件输入为20MHz  

电荷泵输出电流设置为3.1mA 如何设置 KVCO 和 VCO 电容 ?

KVCO  

从而产生振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    通常我们采用 几何均值、因此 Kvco = sqrt (Kvco、min x Kvco、max)= Kvco/V 447.2MHz

    由于 Fin 频率是 div/16、Kvco 也是如此。

    数据表中没有 VCO 输入电容、我们假设为零。

    环路滤波器设计示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在特定频率范围后的某个 PLL 中、Vtune 的 O/P 出现纹波、因此 O/p 出现振荡