This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:DPLL 锁相检测器参数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484427/lmk05318bevm-dpll-phase-lock-detecter-parameter

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

工具与软件:

您好!

我有 LMK05318BEVM、它运转良好。  

我已经能够将100 MHz 输出频率与1KHz 输入频率(相位和频率)同步、并符合 TICS Pro 中设置的以下阈值参数:

  1. 对于 DPLL 锁相检测:
    1. 锁定阈值7.59ns
    2. Unlk THRESH 484.45ns
  1. 对于 DPLL 频率锁定检测:
    1. 精度1ppm

这些阈值是我可以根据输入频率设置的最大值。 我通过简单地测试几个值就发现了这一点。 例如、当我将 Unlk THRESH 设置为484.45ns 时、相位不再锁定。 我 使用状态0 LED 的标志来检查它。
问题是、根据示波器 、我 最多可以在5ns 内得到输入和输出之间的相位偏移 但根据 DPLL 锁相检测器的参数、相位偏移接近400ns。 如果 TDC 的两个输入(分频基准和分频 VCO1)之间的相位差处于锁定阈值内、则 DPLL 被视为锁相。 TDC 频率为1kHz、因为 R 偏差器设置为1

我感到困惑。 谁 可以提供帮助?

BR

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    您能否共享 TCS 文件?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    感谢您提交文件。 我会检查一下、然后回复给您。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    您有任何新信息吗?

    我无法真正实现锁定相位的精确。 在 OSCi 上、始终具有300us 偏移、在 TICS Pro 中、无法将 DPLL 相位锁定检测"Unlk THRESH"设置为485、45ns"以下。 当我这么做时、相位被解锁。

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    对于1kHz 输入、TI 建议从1PPS 默认配置开始、并根据系统需求更改输入和输出。

    1PPS 默认配置具有用于低频输入的预设寄存器。 对于1kHz 输入、建议 DPLL LBW 为1Hz 或10Hz。

    对于 DPLL 锁定、务必验证输入:xxxREF_VALSTAT = 1。 请尝试此配置:

     e2e.ti.com/.../1kHz-REF_2C00_-LBW-1Hz_5F00_100hz_2D00_100MHz

    如果您在输入基准的 P 侧使用单端、请确保 N 侧有50 Ω 端接。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rieley:

    问题已解决。 这完全是由于 PLL LBW 设置过高、即100。 我试过自己,得出的值为14。 在任何情况下、它都是目前为止最好的、相位偏移为3ns、锁相时间为3.2s

    问题、但我无法通过示波器进行确认。 到目前为止、我已确认 DPLL 相锁检测的锁定时间。 示波器显示相位偏移为203us。 当我对芯片执行软复位时、它会稍微改变一点

    为什么?

    谢谢 Riley

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    抱歉、LBW 中的拼写错误、我打算对1kHz 输入使用1Hz 或10Hz。 很高兴听到它在您的最后工作

    可以详细介绍一下相位偏移和锁定时间的测试吗? 你想在这里实现什么目标?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    如果我想在 示波器中检查相位偏移、可以得到203 us 偏移、有时为300 us 偏移。 但在 TICS Pro 中、我将 DPLL 锁相检测设置为在偏移超过 3.2ns 时解锁。 它工作得非常好。 但 示波器中的失调电压可能与  TICS Pro 中的失调电压不匹配?

    我在这里错过了什么吗?

     TICS Pro 中的相位偏移是否应该与 示波器中的相位偏移匹配?

    每次我进行软复位时、我都会得到另一个相位偏移。 但它们在我们的规模上都太大了。

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    我想您在这里指的是不同的内容。

    示波器上测量的相位偏移介于输入和输出之间-由于输出分频器的原因、每次复位时都会随机产生相位偏移。

    DPLL 锁相检测 不同于输入-输出之间的相位偏移。 锁定和解锁阈值是指 DPLL 在输入时钟与来自 VCO 的 DPLL FB 时钟之间的 TDC 误差。 当 TDC 误差处于 DPLL 频率和相锁阈值时、DPLL 标志锁定。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    [报价 userid="538793" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484427/lmk05318bevm-dpll-phase-lock-detecter-parameter/5726555 #5726555"]锁定和解锁阈值是指 输入时钟与来自 VCO 的 DPLL FB 时钟之间 DPLL 的 TDC 错误。 当 TDC 误差处于 DPLL 频率和相锁阈值时、DPLL 标志锁定。[/QUOT]

    但这意味着相位偏移(测量的 TDC 误差)会介于阈值之间!!

    是的、每次复位时实际上是随机的。

    但相位同步在哪里呢?  LMK05318B 的数据表中 提及"LMK05318B 是高性能网络同步器时钟器件"、兼容"IEEE 1588 PTP 从时钟"。  IEEE 1588 PTP 从时钟要求相位偏移 < 10ns

    无论这里的意思是什么、无论它是否是输出分频器、输出都必须与输入同步。 这就是所有这块芯片所经历的区别。

    我无法想象该偏移位于 us 范围内。 而所有它也是随机的!!

    如何实现纳秒范围的相位同步?

    这是可能的吗?

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    为了实现同步、请 尝试在 VCO 分频器和输出分频器上启用 SYNC:

    - PLL1_P1_SYNC_EN = 1.

    - CH0_1_SYNC_EN = 1

    - CH7_SYNC_EN = 1.

    - 通过切换 SYNC_SW = 1 -> 0使 SYNC 有效

    -Riley