This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LMK04832-SP LVDS 时钟输出的电气特性

Guru**** 2579685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1491141/lmk04832-sp-electrical-characteristics-of-lvds-clock-output-of-lmk04832-sp

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SPAFE7950

工具与软件:

尊敬的团队:

请分享器件 LMK04832-SP LVDS 时钟输出(RFout)的电气特性(Voh、Vol、Vih 和 Vil)。

此致、

Mithuna Krishnakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标准 LVDS、这意味着如果共模为1.25V、则典型 VOH 为 VCM + 400mV/2 = 1.425V、VOL 为 VCM - 400mV/2 = 1.05V

    当然、这些是典型值。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的文森特:

    我输入了错误的器件型号。 很抱歉给您带来不便。

    请分享器件型号 LMX2615-SP 的详细信息。

    此致、

    Mithuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mithuna、  
    LMX2615-SP 是一款具有集电极开路输出的射频合成器。  
    输出为 CML 格式、而不是 LVDS。  
    此器件具有通过 SPI 控制的可调输出功率。  

    文中提到了典型射频功率。  

    开路集电极需要上拉至 Vcc (如果未在内部集成)-在这种情况下不集成、因此需要外部 PU。  
    1nH pu 电感器可用于获得更大的射频功率、但代价是阻抗匹配。  

    集电极开路 CML 输出的共模电压通常略高于2V。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的答复。

    关于跟踪查询、什么是 12GHz 时的最小保证输出功率 ?在数据表中、15 GHz 时的输出功率典型值为4 dBm

    对于我们来说、测量 PCB 中迹线的插入损耗会很有用。

    此致、

    Venkatraj V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat  
    如前所述、  
    输出功率可通过 SPI 进行调节。  
    高频时- PCB 布局也会产生影响、较长的布线会导致输出功率降低。  
    此致、  

    使用 OUTx_PWR = 31 @12GHz 时、您可以预期大约7.5dBM (电阻上拉)或大约12.5dBm (电感器 PU)。  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的答复。

    我理解您的观点、即我们可以使用 SPI 来调节功率。 但是、根据数据表中提供的以下详细信息(在15Ghz 相同的情况下、上拉电阻为50欧姆、OUTx_PWR = 31)  、输出功率为4dBm、并具有微带迹线去嵌入 损耗。

    根据上图、在相同条件下、15Ghz 的输出功率约为7.5dBm。

    功率数据的变化使我们感到困惑。因此、请澄清 15GHz 时的最小保证输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    功率数据的变化是工作频率变化的结果。 使用50欧姆上拉电阻时、可保证的最小输出功率约为7dBm、出现在13GHz 的频率附近。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的答复也请查看以下评论并分享您的意见。

    我们计划在其中一个应用中将 LMX2615射频合成器用作 AFE7950射频收发器的外部源时钟(12GHz)。

    由于 LMX2615的 S 参数不可用、因此我们无法通过直接包含 LMX2615的 S 参数来执行射频相关 EM 仿真。 作为权变措施、我们在没有 S 参数的情况下继续进行仿真、同时确保 LMX2615和 AFE7950之间的阻抗匹配适当。

    为了实现这一点、我们正在设计阻抗匹配网络、使 LMX2615焊盘端100Ω 的阻抗为12GHz (即从 LMX2615的焊盘端观察时)。 我们的目标是确保此100Ω 阻抗匹配足以提供稳定的时钟信号、其最小保证输出功率为7dBm、而不会由于传输线的特征或 AFE7950在12GHz 下的阻抗而引入额外的失真。

    此外、根据 LMX2615数据表建议、我们将为 P 和 N 信号添加50Ω 上拉电阻、这将在阻抗匹配网络设计中考虑。

    我们需要您在以下几点方面提供指导:

    1. 通过12GHz 的100Ω 阻抗匹配网络、LMX2615能否正常运行、从而确保最小失真并保持所需的输出功率级别?

    2. 对于 LMX2615和 AFE7950之间在高频下进行阻抗匹配以优化性能、是否有任何建议的指南或最佳实践?

    3. 如果可用、您能否建议在没有 S 参数的情况下验证射频性能的替代方法?

    我们期待着您的支持和尽早的回应。

    此致、

    Venkatraj V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatraj:  

    1.高频时的输出阻抗不再是高阻态... 此封装的引线不受控制、布局可能会产生影响。  

    我们的建议是使用1nH pu、交流耦合来最大限度地提高输出功率、然后使用3dB (最好是6dB T 焊盘衰减器)来使输出阻抗接近50Ohm、确保最小失真。 使用3dB 垫、您将遭受3dB 的射频功率冲击、但您将更加接近50Ohm 输出阻抗。 我建议首先通过电感上拉电阻从 LMX2615-SP 实现最大输出功率、因为 T 焊盘衰减器会产生功率损耗。  

    2.我们不一定有配套资料或指引,但我的建议是:  

    3、我们实际上没有射频仿真的替代方案。  

    此致、  

    Vicente