This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE 编程问题(?) 输出频率加倍

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1495072/cdce913-cdce-programming-issue-output-frequency-double-than-what-is-expected

器件型号:CDCE913
Thread 中讨论的其他器件: CLOCKPRO

工具与软件:

你好,再次卡雷姆

这个故事继续下去: 我还有一个关于 CDCE913的问题。

我在编程器板上对器件进行编程、并将其安装在原型中。  它可以工作、但输出两倍于编程频率的频率。

我示出了输入和输出波形、没有可怕的干扰或看起来非常错误的东西。

ClockPro 中的编程文件是否存在一些问题?  或者丢失了其他信息?

我没有尝试对文件进行逆向工程。  我对预期的 Q 和 R 值仍然不太确定。

CDCE913 应该从 GPS 参考的10MHz 信号生成32.768Mhz 的输出。  LVCMOS 输入。

XOUT 保持打开。   

但该器件的实际输出为65.536Mhz

我包含 clockproe2e.ti.com/.../fmt5.TXT 中的编程文件

希望您对自己有所了解。  就目前而言、我感到十分困惑。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    我们应该能够在工作台上观看此视频、并让您知道明天我们是否会遇到任何问题。 对配置的初始检查不会发现任何看起来错误的地方。

    同时、您能否提供输入和输出波形的图像?

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem

    似乎我浪费了你的时间。  抱歉。

    CDCE913或其编程没有任何问题、除了某些方面与我预料的相类似、CDCE913或其编程只是其输入波形更接近。

    遗憾的是、GPS 输出为3.3V。  我只有在测试板布局布线完成后才意识到 CDCE913频率输入为1.8V 电平。  我使用74AUC1G17作为电平转换器。  这就是问题所在: 电平转换器不好。  1G17对波形的影响足以使 CDCE913混淆。  而且我没有立即注意到、因为我正在探测 GPS 模拟器输出的输入(我在此阶段确实使用了模拟器电路)、而不是在1G17之后。  然而、我认为1G17输出不足以产生问题。

    我今天上午再次尝试、将 GPS 模拟器电路替换为信号发生器、以便获得更好的波形、而 CDCE913现在可以正常工作。

    问题显然在我自己的球场。  我必须找到更好的驱动/电平转换电路。  我会处理这个问题。

    我确实按照要求提供了示波器图片、希望它能帮助您解决未来的问题。  请注意、我已经将输入频率降低到5MHz、尝试解决该问题来获得正确的输出、以便能够测试其他电路。

    左图是输入。 1G17之前的上部迹线、CDCE913输入之后的下部迹线。

    右图为 CDCE913输出。  所有这些引脚上都可能有一些探针振铃。

    现在我明白了、CDCE913需要非常干净的输入。  虽然驱动器远不是我想要的干净,我认为这不足以造成一个问题。  不管怎样、我可以修复它。

    很抱歉反应过度、浪费了一点时间。

    非常感谢您的及时响应、现在由我来解决这个问题。

    祝你度过美好的一天

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    很高兴问题能够得到解决、感谢您分享这些信息!

    此致!

    CRIS