This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:OSCIN 输入的 LVPECL 端接

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, CDCLVP1102, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494926/lmx2820-lvpecl-termination-for-oscin-input

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1102、 LMK04610

工具与软件:

嗨、团队:

在随附的图像中、显示了100 MHz LVPECL 振荡器与 PLL LMX2820之间的电气连接原理图。

在100 MHz 振荡器和 PLL I 之间插入了缓冲器 CDCLVP1102。

随附的图是否正确?

此致、

Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您的振荡器可能需要分流电阻器、请查看振荡器数据表。

    LMX2820输入需要交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回答。

    振荡器数据表中没有关于分流电阻器的任何信息。 我会尝试联系该供应商。

    同时、您可以为分流电阻提供一些值吗?

    交流耦合而言是可以的。 我将插入一个100nF 电容器。

    CDCLVP1102的第二个输出连接到 LMK04610的输入(引脚 CLKIN0_P、CLKIN0_N)。  

    我能否复制第一个输出缓冲器?

    提前感谢您。

    此致、

    Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    LVPECL 驱动器的典型分流电阻器为150Ω。  

    LMK04610输入也需要交流耦合、同样的原理图适用于 LMK CLKIN。