This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2108:调试死区时钟缓冲器输出

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494027/lmk1d2108-debugging-dead-clk-buffer-outputs

器件型号:LMK1D2108

工具与软件:

我刚刚设计并组装了一个 PCB、原理图附在 pdf 文件中。 它由微芯片的 DSC1103CI2-200.0000 (200MHz)驱动并且由 TI 的 TPS70933DBVR 供电。

我希望电路一次就能正常工作(对我来说太天真了)。

问题是、 无论有或没有50欧姆端子、我都看不到 SMA 输出焊盘上没有任何显示。 (使用50欧姆终端、我只需在 P 和 N clk 输出之间连接一个100欧姆、然后通过 BNC 将信号连接到示波器(Zin=1M Ω)。)

我的观察结果:

(0)我看到缓冲器输出端绝对没有振荡、即使噪声没有接近200MHz 的分量也是如此

(1)时钟输出的直流分量看起来是随机的。 对于一些对、一个焊盘的电压为直流0.8V (P)、其他焊盘的电压为直流1.8V (N)、其他焊盘的引脚电压为0.9V (P 和 N)。

(2)整个芯片约20 -30mA (数据表上写为~50 -100mA)

(3) Microchip 的振荡器 LVDS 输出输出针对 clk-P 输出大约0.5V pk-pk 的正确正弦波 因此输入正常工作

芯片是否已损坏? 我是否未正确端接 clk 输出? EN 引脚是否不应是3.3V (反相逻辑)?

如果可以、下面是 PCB 的3D 模型、供快速查看。 设计花了我一个小时、所以我可以放心地将它安装在这里。

e2e.ti.com/.../oscillator_5F00_schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:  
    即使未使用、所有 VDD 引脚也应连接。  

    如果设置为1、则只有 BANK0输出为 EN。  

    在这种情况下、我希望 OUT0到 OUT7处于活动状态、并且您已经将其路由出去。  
    您的差分接收器是否具有内置的100 Ω 差分端接?  

    在给定 AMP_SEL 后、在您的情况下、输出应具有标准 LVDS 摆幅(350mV)

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Vicente。

    我还没有连接接收器、因为我在示波器上检测不到芯片的输出。

    以下是我用于测试的设置:

    示波器不显示任何内容、仅显示了0.0至1.8V 范围内的一些直流/稳压电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    我们将在星期一回复您。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:  
    驱动程序有哪些属性?  
    您能否分享时钟输入规格?  

    是否相应地偏置了输入? 在原理图中、我看到您使用的是 VAC_REF -这应该会将您的输入引脚偏置为1.25V

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

    我正在使用具有 LVDS 输出的200MHz MEMS 时钟发生器 DSC1103CI2-200.0000。 这是数据表: 链接

    我使用万用表测量了输入偏置电压、确实大约为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我看了一遍,我有点困惑。 时钟发生器的数据表指出、输出摆幅为350mVpp、其输出上升时间为200ps。 您提到它是振幅为500mVpp 的正弦波。 您能解释一下您的时钟生成器输出是什么吗?

    无论哪种方式、我都想知道输入摆幅/转换率是否可能是您产生问题的原因。 您手头有任何信号发生器吗? 您是否能够输入具有更高摆幅的信号(即750mV)? 如果不能、我明天会进入实验、看看我是否可以使用您提供的输出规格重现该问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:  
    压摆率符合我对 LVDS XO 的期望、并且摆幅也确实如此。  
    如果您的输出已经是 LVDS -尽管 XO 输出将被偏置、但我不希望出现交流耦合并且不得不使用交流基准。  

    如果您使用高阻态示波器探测输入引脚-您看到 LVDS XO 输出了吗? 如果您不这样做-您是否在 XO 的输出端看到50Ohm 电阻器上的输出?  

    正如 Michael 所说、我有点困惑、对于 LVDS 信号、摆幅应该是~350mV 的典型 SE 值。  
    即使在使用 LVDS XO 的200MHz 上、也不应该看到正弦波。  

    此致、  

    Vicente