This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:EVM 套件- XO 频率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1495530/lmk05318b-evm-kit---xo-frequency

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

尊敬的社区:

我们注意到、使用48.0048MHz XO 时、向导未设置 XO 倍频器、而使用的是内部倍频器 X0 = 32.768MHz。

.有没有理由这样做? 我之前知道,频率越高,越好。 因此、为什么不为48.0048用例使用倍频器?

由于48.0048MHz 可能不是最大的可用值、是否仍可以使用更标准的32.768 MHz?

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    诚然、较高的相位检测器频率会降低 APLL 噪声。 向导不为48 MHz 频率启用 XO double、因为根据数据表规格、最大相位检测器频率为80 MHz。

    可以使用32.768 MHz、您可以使用该频率启用倍频器(倍频器的 PFD = 65.53600 MHz)。

    或者、也可以使用禁用倍频器的48 MHz XO 输入频率。 这是 LMK05318B 通常测试和推荐的 XO 频率。

    此外、您是否在设计中启用 DPLL (这意味着使用 PRIREF/SECREF 输入)?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的回答。

    • 是的、我们要将 DPLL 与10MHz PRIREF 输入一起使用、旨在生成100MHz 输出和156.25 MHz 输出

    我还有一个关于 PRIREF/SECREF 输入的问题:如果输入包含一定的占空比调制,是否有任何问题?

    此致、

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    您能否指定占空比百分比?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    直流功率为50%、25%或75%

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    没关系。 LMK05318B 具有振幅检测器以及早期和晚期窗口检测器、可验证 PRIREF/SECREF 输入。

    确保 PRIREF/SECREF 输入符合数据表中列出的振幅和压摆率规格。

    此致、

    Jennifer