This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:外部10MHz 信号基准输入问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1499001/lmk5b12204-external-10mhz-signal-reference-input-issue

器件型号:LMK5B12204

工具/软件:

您好、团队、

对于 LMK5B12204、当将外部10MHz 基准信号输入到 PRIREF 引脚或 SECREF 引脚时、该10MHz 必须是交流差分信号、也可以是直流单端信号

谢谢&谨致问候、

家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    基准输入信号可以是差分信号和单端信号。
     有关端接的更多详细信息、请参阅数据表 LMK5B12204表9-2和图9-7。
    另外考虑到基准的压摆率、为获得出色的抖动性能、单端输入必须至少为0.5 V/ns。


    此致、

    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    是的、输入可以是交流差分输入或直流单端输入。

    Octo 显示的表9-2提供了输入缓冲器终端选项的完整列表。 从表中可以看出、支持 AC DIFF 和 DC 单端。

    重新粘贴表以包括最后两行:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Octo Jennifer、

    感谢您的快速答复。

    但为什么 TICS Pro 配置软件中有这句话、  

    3.选择接口类型。 根据参考频率自动选择交流或直流缓冲器。 如果基准频率低于5 MHz、则使用直流缓冲器。 否则、请使用交流缓冲器。 要选择交流缓冲器的接口类型、请参阅 XO 向导页面中的"接口类型选择提示"。 这同样可以应用于 PRIREF 和 SECREF。

    进入10MHz 后、它会自动配置为交流模式、这与《芯片手册》相冲突

    此致、

    家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui

    我可以看到与"否则、使用交流缓冲器"这句话的混淆。 我做了一些注释以阐明这段文本、对有关5 MHz 的频率使用交流或直流缓冲器。

    GUI 旨在自动配置许多设置、以帮助用户进行寄存器配置。 默认情况下会选择交流输入缓冲器、因为这对于5 MHz 的应用来说非常合适、有助于降低低频噪声。

    您计划使用什么输入频率类型(LVPECL、LVDS、差分、单端...) ? 我可以帮助提出建议的基准输入缓冲器类型。

    此致、

    Jennifer