This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:缓冲区的 TICSPRO 配置文件

Guru**** 2583045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1496483/lmk04832-ticspro-configuration-file-for-buffer

器件型号:LMK04832

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我将 LMK04832NKDT 用于其中一种持续设计、作为时钟缓冲器、用于将输入时钟扇出到12个从器件。

13MHz 的 LVDS 输入时钟应作为 CLKIN0、 CLKIN0#引脚的输入。
请帮助我为以下原理图生成 TICSPRO 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijeet、  
    请相应地调整状态引脚。  
    我看到您路由的 LED、但我不知道您要输出什么信号。  
    CONFIG 设置为13MHz 输入信号的分配(缓冲器)模式、以便完成。  

    此致、  

    Vicente  
    e2e.ti.com/.../13MHz LVDS-LVDS-Distribution-Mode.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将 CLKIN 频率更新为13.312MHz。&生成了该.tcs 文件。 您能验证一次吗?



    e2e.ti.com/.../13.312MHz LVDS-LVDS-Distribution-Mode.tcs

    LED 方面、我们目前没有使用它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    我查看了您的配置、看起来不错。 它应该输出12个13.312 MHz 信号。 确保触发 SYNC 事件以对齐输出。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    当然、谢谢

    但如果我尝试在两者之间同步,我的所有时钟将在一段时间内持续低电平。例如,我不会在两者之间得到任何时钟。

    SYNC 有任何特定的脉冲宽度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijeet、  
    我们没有官方规范 。  
    5ns +1时钟分配周期应该合适。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    对于我目前的逻辑、我们不会将 SYNC 用于我从软件团队那里了解的内容。 它们只是刷写 lmk 配置文件(缓冲器模式)。
    如果我进行探测、时钟都看起来是同步的。

    我们是否需要在上电后提供单独的同步脉冲?
    在我们的应用中、我们无法在系统运行之间提供同步脉冲、因为这会导致我们的数据丢失。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    我们明天会为您服务。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjeet、  
    我可以看到、如果 所有输出都只是1分频、则输出可能最终在分配模式下对齐。  

    但是、是的、  如果输出未对齐、您仍需要提供 SYNC 以复位分频器。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、
    我将就此更新我的软件开发团队。