工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我将 LMK04832NKDT 用于其中一种持续设计、作为时钟缓冲器、用于将输入时钟扇出到12个从器件。
13MHz 的 LVDS 输入时钟应作为 CLKIN0、 CLKIN0#引脚的输入。
请帮助我为以下原理图生成 TICSPRO 文件。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我将 LMK04832NKDT 用于其中一种持续设计、作为时钟缓冲器、用于将输入时钟扇出到12个从器件。
13MHz 的 LVDS 输入时钟应作为 CLKIN0、 CLKIN0#引脚的输入。
请帮助我为以下原理图生成 TICSPRO 文件。 
您好、Arijeet、
请相应地调整状态引脚。
我看到您路由的 LED、但我不知道您要输出什么信号。
CONFIG 设置为13MHz 输入信号的分配(缓冲器)模式、以便完成。
此致、
Vicente
e2e.ti.com/.../13MHz LVDS-LVDS-Distribution-Mode.tcs
您好、
我将 CLKIN 频率更新为13.312MHz。&生成了该.tcs 文件。 您能验证一次吗? 
e2e.ti.com/.../13.312MHz LVDS-LVDS-Distribution-Mode.tcs
LED 方面、我们目前没有使用它们