This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在 Ku 频带应用中支持 LMX2820的带内杂散问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1500991/lmx2820-support-required-for-in-band-spur-issue-with-lmx2820-in-ku-band-application

器件型号:LMX2820

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在应用中使用 LMX2820 PLL 生成 Ku 频带单音信号。  从 TCXO 向器件提供干净稳定的100 MHz 基准。 但是、我观察到带内杂散信号无法抑制到-60dBc 可接受水平以下 。
您能否确认 LMX2820在 Ku 频带频率下的典型带内杂散性能? 此外、感谢您有关如何使用 TICS Pro GUI 设置最大限度地减少这些杂散的指导。

为了供您参考、我附上了:
1.显示杂散的测量频谱结果
2.当前配置的相关 TICS Pro GUI 屏幕截图

感谢您的耐心和支持。

此致、
Vamshi Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    此配置不应生成这些杂散、请检查电源和参考时钟。 如果可能、请尝试在编程后移除 SPI 连接、如果噪声来自 MCU、请参阅。

    仅供参考、下面是我从 EVM 获得的图、没有杂散。