This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:从 ZCU216通道到 CLK104扩展板的输入外部基准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504332/lmk04828-incoming-external-reference-from-zcu216-lanes-to-clk104-expansion-board

器件型号:LMK04828

工具/软件:

我们当前正在尝试配置时钟104板(它包含 LMK04828)、以便接受从 FPGA 传入的外部参考输出并与其同步。

这个连接将从 Samtec J1连接器连接到时钟输入 CLK_IN2。 截至今天、我们能够使用除 CLK_IN2之外的每个时钟输入。 确保信号符合多路复用器输入特性的正确电气标准。 在 FPGA 端、我们使用的组为1.8V、不确定这是否可能是问题。

此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、  
    应该不会有问题。  

    数字输入引脚的范围如下:  
    VIH 最小值为1.2V、因此1.8V 信号不应该是问题。  

    此致、  

    Vicente