This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:相位调整步长

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1503869/lmk5b33216-phase-adjustment-step

器件型号:LMK5B33216

工具/软件:

尊敬的专家:

如果 LMK5B33216 可以支持小于10ps 的相位调整步长、并为每个输出通道配置延迟时间吗? 如何配置呢? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    是否需要同时对所有输出应用相位调整?

    如果是、则存在 DPLL DCO 或 APLL DCO 功能、这些功能可对频率和相位进行< 1ppt 的调整。

    另外、还可以对每个输出通道应用模拟延迟、但调整幅度更大(约12ps)、如下面的数据表中所定义。

    您的设计是否需要相位确定性、这意味着输入和输出相位关系在启动时是确定性的?

    此致、

    Jennifer