This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:校准机制

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1503643/bq32000-calibration-mechanism

器件型号:BQ32000

工具/软件:

尊敬的团队:

客户告知晶体频率不准确、他们将使用 BQ32000校准函数来调整晶体频率。

我按照 E2E POST 说明进行了操作、可以观察到 IRQ 已输出1Hz 时钟。

但是、调整0x07寄存器后、晶体频率似乎没有改变。 我可以知道是否有任何命令错误?  

  1. 为0x22寄存器:取消时钟
    1. i2cset -f -y 7 0x68 0x20 0x5E
    2. i2cset -f -y 7 0x68 0x21 0xC7
  2. 启用 IRQ 1Hz:
    1. i2cset -f -y 7 0x68 0x22 0x01
  3. 将 PPM 值设置为+8:
    1. →为0x48(01001000)OUT=0、FT=1、S=0、CAL=8k Ω
    2. i2cset -f -y 7 0x68 0x07 0x48

(+) BQ32002:BQ32002不当时间-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

或者、我们的机制可能不同于另一个 P2P 竞争产品 ISL1208、后者使用内部电容器来调整频率。

我的假设是 BQ32000会调整其1Hz 频率、而不是调整晶体频率。 请告诉我您的想法。 谢谢你。

ISL1208数据表

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    在这方面有没有人可以提供帮助? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    在这方面有没有人可以提供帮助?  如果我们无法在本周结束前提供反馈、客户将移除 BQ32000并替换为 Renases 解决方案。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    旧 E2E 帖子中描述的校准过程就是我们可以看出的、我们没有其他信息。  

    在进行测量时、一个重要的方面是、我们需要一个非常好的高分辨率频率计数器、因为我们要处理低于1的频率变化。