This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214Q1TM:如何为 CDCE6214Q1TM 执行初始化配置?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214Q1TM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504246/cdce6214q1tm-how-to-perform-the-initialization-configuration-for-the-cdce6214q1tm

器件型号:CDCE6214Q1TM

工具/软件:



你(们)好

CDCE6214Q1TM 时钟发生器用于50MHz 通过 SECREF_P 为 FPGA、clk 输入提供一个差分时钟和一个单端时钟  

1、图中所示电路的设计是否正确?
2、当我通过 I2C 总线、编写寄存器时(、但 CDCE6214Q1TI 地址)0x68、不存在确认?问题出在哪里、如何进行调试

Oking forward to your reply!tks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    根据数据表、CDCE6214Q1TM 可实现  不会 使用默认 EEPROM 配置获得 I2C 访问权限、除非您以回退模式启动(HW_SW_CTRL 和 REFSEL 悬空或拉至中间电平):

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你( Kadeem)好
    非常感谢您的回复。根据您的指导、I2C 现在可以做出响应。
    但我已经编写了所需的寄存器配置、但 CDCE6214Q1TM 没有任何输出。
    下图显示了时钟配置。







    顺便说一下、我的主控制芯片是 FPGA。
    已写入的寄存器列表。您能帮助我检查我的寄存器配置是否正确?

    0x02 h0002

    0x18 h0001

    0x19 h0002

    0x1E h0062

    0x20 h004d
    0x1F h62fe  
    0x22 h00fe
    0x21 h8f8e

    0x38 h0019
    0x2F  h0004

    0x3B h2800
    0x4B h8000

    此外、对这些寄存器的写入顺序是否有任何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    没有序列、但它们应在写入所有其他寄存器后重新校准 PLL。

    如何在电路板和 GUI 的 User Controls 页面配置 GPIO 引脚? 请注意、与 CDCE6214Q1相比、CDCE6214Q1TM 的引脚极性发生翻转(低电平有效)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你( Kadeem)好
    如您所述、、Ω 我将 GPIO1 和 GPIO4拉至低电平。  然后 OUT1和 out4有波形、、但这不是预期频率。  如图1所示。



    现在似乎可以通过 I2C 配置芯片、、但我不知道寄存器是否正确。  

     TICS PRO 生成的寄存器似乎不正确。  如图2所示。

    那么、如何获得正确的寄存器映射呢?   期待您的答复, tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    您能否进入 File > Save 并向我们发送生成的配置文件? 这样我们也可以在我们这边检查您的配置。

    谢谢、
    Kadeem