This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:输出占空比

Guru**** 2990750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505042/lmx2820-output-duty-cycle

器件型号:LMX2820

工具/软件:

我正在考虑在设计中使用 LMX2820、但我的应用对占空比很敏感、必须接近50%。 是否有任何有关输出占空比的信息(启用和未启用输出频率倍频器)? 数据表中看不到任何内容、只有输入占空比要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    我们很少提到射频合成器的占空比。  

    听起来好像您将其与直接 VCO 输出和 VCO 倍频器输出一起使用。

    使用16GHz、50GS/s 示波器在实验室中进行快速测量、  

    6GHz 的占空比

    12GHz 输出分别为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您Slight smile