This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LDO 的跳线与 DIP 开关

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506872/lmk03318-jumper-vs-dip-switch-for-ldos

器件型号:LMK03318

工具/软件:

您好、

我将 LMK03318用于一种电路板设计。 我正在模拟片上 LDO 的电力输送、以匹配 EVM 原理图。 但是、我想以每家银行为基础来限制权力。 我目前实现了0.1"引脚接头:

是否最好使用 DIP 开关来实现此目的? 我正在尝试评估跳线的电感是否会对 PLL 性能产生影响。 DIP 开关的电感可能较低、但它可以支持的电流也可能受到限制。  

如果我过度思考、请告知。

谢谢、

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    使用开关或跳线不会影响 PLL 性能。 我们在 EVM 上使用引脚接头跳线、但这两种跳线都适合您的应用。

    此致、

    CRIS