This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:USB 问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506709/lmx2572evm-usb-issue

器件型号:LMX2572EVM

工具/软件:

您好? 我是来自韩国的 James Jang、他购买了 LMX2572EVM 并正在开发。 直到最近、LMX2572EVM 一直与 PC 顺畅通信、但从今天开始、PC 无法将其识别为 USB 器件。
我认为 MCU 的 USB IO 损坏了。 如果我更换 MCU、我可以重写固件吗?
我想问您如何解决该问题。
1.我在 PC 上卸载并重新安装了 TICS Pro、但症状是相同的。
2.我尝试在新 PC 上安装 TICS Pro 并识别它,但它不起作用。
请提供您的适当解决方案。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我想您谈论的是 Reference PRO 板。  

    插入 USB 电缆后、LED D3的状态是什么? 是消隐吗? PC 能否识别 USB 设备?

    打开 TICS Pro 后、TICS Pro 底部是否亮起绿灯?

    以下是参考 PRO 板原理图的一部分、您能否确认从 U1的引脚1获得5V 电压和3.3V 电压?