This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555不工作

Guru**** 2779325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506377/lmc555-lmc555-not-working

器件型号:LMC555

工具/软件:

大家好、我正在使用 LMC555CMX/NOPB 简单地进行 LED 呼吸。  

这是原理图  



我以3V 的电压馈电、但系统没有三角问题  

有什么想法吗?  

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    3V 电压过低、无法点亮 LED。  如果它完全正常工作、则引脚[2、6]应在1V 和2V 之间变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我看到的。 我还尝试通过移除晶体管并将 R101增大到16 Ω 来直接从 TRIG 引脚馈入 LED、从而避免0.7VBE。 但在这种情况下、我看不到任何生成的信号。 您是否弄清楚通过3V 电压轨使用此系统的任何方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasib,

    对于3V 电源、建议使用全新的电路。  建议使用 PWM 来设置 LED 强度。 这样效果更佳、功效更高。  

    首先点击此处 https://www.ti.com/power-management/led-drivers/products.html#1130=0.05%3B1&238min=-0.3%3B3&