This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:无输出、在 VbiasVCO 范围内为0V、使用默认的 TICS Pro 寄存器值

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581EVM, LMX2581, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506650/lmx2581evm-no-output-and-0v-across-vbiasvco-with-default-tics-pro-register-values

器件型号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2581USB2ANY

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户最近购买的 LMX2581EVM 出现问题。 由于他目前无法开机自检且主板仍在保修期内、我代表他在下面发帖:

最近、我尝试设置 LMX2581EVM 套件并查看输出。  首先、我使用 TICS Pro 加载的该器件的默认值测试了器件。  

我还通过应用测试了输出频率150、1000MHz (来自2700MHz 默认值)、但仍然没有输出。  

默认配置的电流消耗估算值为178mA、但只有~μ A 65mA 离开电源。  

振荡器按预期工作。 我已尝试调试、并注意到:  

VbiasVCO - 0V
VrefVCO - 1.4V
VbiasCOMP - 2.4V
VregVCO - 2.6V

VbiasVCO 的0V 似乎对我来说不正确。  

设置:

屏幕截图显示了由 TI 软件加载的 LMX2581的 PLL+VCO 的默认值

万用表上的0V 电压跨越 C16、在 VbiasVCO 节点处显示0V。 我以相同的方式检查了其他节点处的其他直流电源电压、但0V VbiasVCO 在我看来最为出色、因为我们似乎遇到了电路的这一部分问题。

示波器上的波形显示100MHz 0.4V 振荡器正常工作。

电源显示消耗的电流远小于预期值。

我还使用频谱分析仪测量了 RFout 引脚、除了噪声之外不接收任何信号。

请告诉我您对此问题的看法以及您是否需要更多信息。 谢谢!

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jejomar:

    将 USB 电缆插入 USB2ANY 后、TICS Pro 底部是否会亮起绿灯? 如果没有、则无法在 EVM 上对器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是的、绿色指示灯亮起、编程后每个寄存器都确认无错误。 很遗憾、屏幕截图未显示。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jejomar:

    仅供参考、在 Vcc 上电后我会得到以下电压(无 OSCin 信号和编程)

    VbiasVCO - 0V
    VrefVCO - 1.56v
    VbiasCOMP - 2.33V
    VregVCO - 2.8V

    电流= 34mA (无板载 XO)

    输入 oscin 信号和程序(键盘:Ctrl L 或 在 TISC Pro 中、USB Communications -> Write All Registers)后、锁定到 EVM 默认值2.7GHz、

    VbiasVCO - 1.3V
    VrefVCO - 1.55v
    VbiasCOMP - 2.4V
    VregVCO - 2.78V

    电流= 189mA (无板载 XO)

    根据 EVM 原理图、板载 XO 为 CWX813、它会消耗30mA、输出为 CMOS。 您的数据表示电压摆幅仅为0.4V、该值太小。 我预计您的测量值应该在1V 到2V 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我认为设备附带的 JTAG 电缆的卷曲方式错误。 我没有怀疑这一点、因为我之前编程时没有收到任何错误。 我做了一些探索,它证实了电缆是这种情况。 您可以将产品包装中收到的电缆图像与 USB2ANY 用户手册和任何其他在线图片中的电缆图像进行比较。  通过查看指示插入设备的方向的按键、似乎压接错误。

    这些附件显示了使用替换电缆重新编程后的器件和预期电流。 我明天将使用频谱分析仪和示波器进行测试、并标记是否有任何问题未按预期运行。 但是、我很有信心、它现在应该起作用。 编程成功后、VbiasVCO 也显示为1.2V。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jejomar:

    很高兴您有另一根电缆来验证和解决问题。