This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:DCM6208 PLL 反复锁定和解锁–需要帮助了解原因

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506549/cdcm6208-dcm6208-pll-repeatedly-locking-and-unlocking-need-help-understanding-cause

部件号:CDCM6208

工具/软件:

TI 团队大家好、

我在时钟分配设计中使用 CDCM6208、我观察到一种奇怪的行为:PLL 间歇性锁定、然后在操作过程中反复解锁。 该PLL_UNLOCK引脚会随着时间的推移在高电平和低电平之间切换、表示 PLL 正在环路中进入和退出锁定状态。

以下是我的配置的详细信息:

Register 0: 01B7
Register 1: 0060
Register 2: 02CD
Register 3: 00F0
Register 4: 30AB
Register 5: 0001
Register 6: 0016
Register 7: 0001
Register 8: 0016
Register 9: 0203
Register 10: 00A7
Register 11: 1C72
Register 12: 0001
Register 13: 0160
Register 14: 0000
Register 15: 0051
Register 16: 0160
Register 17: 0000
Register 18: 0051
Register 19: 0160
Register 20: 0000
Register 21: 0000
Register 40: 0000
Inputs:
Primary Input Frequency: 25
Secondary Input Frequency: 25
Version 1
C1: 100p
R2: 500
C2: 22n
R3: 100
C3: 242.5p
Charge Pump: 2m

STATUS0:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    有关您的问题的一些问题和评论:

    -您可以确认您的外部环路滤波器组件吗? ini。 文件显示 正在使用 C1=100p、R2=500、C2=22n。 是这样吗?

    -从使用配置  C1=100p ,  R2=500 ,  C2=22n ,我的设备没有问题锁定,不显示任何 STATUS0信号切换。

    -可以发送输入时钟的示波器图吗?

    -您分享的 STATUS0图的时间刻度是多少? 每次上电时是否会出现此问题? STATUS0信号是永久切换还是仅切换一段时间?

    -切换校准位是否有任何帮助?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 C1=100p、R2=510 C2=15n、STATUS0信号永远切换

    这是输入频率(LVCMOS):


    CDCM6208 EVM 软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据记录、CDCM6208V1RGZT 和 CDCM6208V2RGZT 之间是否有任何差异? 它们的电路可以互换使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    CDCM6208V1和 CDCM2108V2有  不同 VCO 频率等  不会 可互换使用。

    您提供的波形是 LVCMOS 输入? 这是什么来源? 它是否正确端接(某些驱动器的输出阻抗不是50欧姆、需要在驱动器输出端使用额外的串联终端电阻器)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 CDCM6208 V1版本成功解决了 PLL 反复锁定和解锁的问题。

    现在、我需要迁移到 V2版本的 CDCM6208。
    我仍使用25 MHz LVCMOS 输入作为基准时钟、除了更新环路滤波器元件之外、我没有更改基本硬件设计:
    我将 C1修改为200 pF、将 R2修改为400 Ω、将 C2修改为22nF。

    但是、使用这些设置、PLL 无法在 V2器件上实现稳定锁定。
    LOCK 信号仅在启动后短暂拉高几秒钟、然后随后持续保持低电平。

    请您告知我应该进行哪些调整、以便在这些情况下使用 V2版本实现稳定锁定?


    以下是我的配置的详细信息:

    Register 0: 01B9
    Register 1: 0000
    Register 2: 0018
    Register 3: 00F5
    Register 4: 30AB
    Register 5: 0023
    Register 6: 0004
    Register 7: 0023
    Register 8: 0013
    Register 9: 0201
    Register 10: 0017
    Register 11: 5254
    Register 12: 0201
    Register 13: 0003
    Register 14: A92A
    Register 15: 0001
    Register 16: 0040
    Register 17: 0000
    Register 18: 0619
    Register 19: 0011
    Register 20: 26E9
    Register 21: 0000
    Register 40: 0000
    Inputs:
    Primary Input Frequency: 25
    Secondary Input Frequency: 25
    Version 2
    C1: 200p
    R2: 400
    C2: 22n
    R3: 100
    C3: 242.5p
    Charge Pump: 2.5m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    让我们在评估模块上看看这一点。 期待明天作出响应。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    正如 Kadeem 所说、我们明天将在板凳上看一看。 同时、您可以尝试使用以下配置吗?

    e2e.ti.com/.../3630.DCM6208_5F00_CDCM6208_5F00_Settings_5F00_Test.ini

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    我们发现所连接的配置在工作台上有效。 但我有几个问题:

    -您使用的是 EVM 吗?

    -如果是这样,电路板是否经过重新设计以接受 LVCMOS 输入而不是 XTAL ?

    -确保为正确的输入配置 REF_SEL 引脚

    e2e.ti.com/.../April20_2D00_CDCM6208V2_5F00_Settings.ini

    此致、

    CRIS