This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟关闭问题

Guru**** 2991190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505908/lmk03318-clock-off-issue

器件型号:LMK03318

工具/软件:

您好、

关于时钟关闭问题、寄存器5、6和7存在差异。

根据帖子、这是器件型号、但我不知道为什么它在失败的样片中具有不同的值。

输入时钟为156.25MHz。

我连接了寄存器转储以实现正常和失败。

e2e.ti.com/.../Normal-unit.txt

e2e.ti.com/.../Fail-unit.txt

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    寄存器5、6和7用于器件标识、因器件而异。

    否则、这两者之间的唯一区别是中断标志寄存器的状态。

    每个器件的 GPIO0的状态是什么? 它们是否接收到相同的输入时钟、并且一个器件开启、而另一个器件关闭? 或者、它们是否安装在同一电路板上、一个器件出现故障、而其他功能正常?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    请参阅以下内容。

    1.GPIO0:上拉连接。 输出 SYNC 未激活

    2.输入1、2和156.25MHz 工作正常

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我在配置中没有看到任何问题、也没有理由担心环路滤波器的稳定性:

    将配置加载到评估模块中不会出现问题。

    这些问题是出在不同电路板上的单个器件还是同一电路板上的多个器件上? 如果电路板不同、请尝试交换每个电路板上的器件。 问题是出在器件还是出在电路板上?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Kadeem)好。

    我更新了测试结果。

    1、此问题与零部件有关。

     ​​正常运行的 IC 的0x05 ~ 0x07寄存器值为0x00。 (单元#1和单元3 -更改了 LMK IC 后)

    3. 在三个有缺陷的器件上、0x05至0x07的值不是0x00。 (单元2、单元4和单元3 -更改 LMK IC 之前)

    某些器件没有0x00值、而某些器件有0x00值寄存器0x05 ~ 0x07。

    5、 我认为特定生产年份生产的零件值为0x00。

    6、 如何检查生产日期和批号?  

    7. 如果你能通过顶部丝网检查,请告诉我如何检查。  我无法解释顶部丝绸上的数字。

    8. 如果你能通过内部寄存器检查,请告诉我如何检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minchul、

    能否发送出现故障的每个器件的顶部标记?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Kadeem)好

    我连接了设备#3和设备#4设备故障图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minchul、

    谢谢-我将与我们的后端团队核实这一点。 预计明天将更新。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minchul、

    谢谢-我将与我们的后端团队核实这一点。 预计明天将更新。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minchul、

    我没有看到器件4批次的测试结果有任何异常。

    请继续执行 QEM 流程以分析故障器件。

    谢谢、

    Kadeem