This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:LVCMOS 输出电压电平

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506152/lmk5b12204-lvcmos-output-voltage-levels

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK05318BEVM

工具/软件:

大家好!

我正在使用 LMK05318BEVM 进行一个定制电路板原型测试。 我们使用此 DPLL 以不同的频率运行所有必需部分(如以太网 PHY、ADC 和 DAC)。

因此、要在 LMK05318BEVM 上测试 LVCMOS 输出、我们使用 TICSPRO 工具来配置所需的通道、如6和7。 我们观察到电压电平高达1.1V。但根据数据表、电压电平应为1.8V。 您能帮助解决这个问题吗?

作为 LVCMOS 输出之一、我们将其用作一个 GPIO 上的触发器。该 GPIO 需要最低1.2V VIH 电平来对 DAC/ADC 过程进行采样、但由于输出电压电平较低、我们无法在该 GPIO 上生成触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您能否探测 VDDO_6和 VDDO_7引脚并告诉我电压电平?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer 您好:

    感谢您的快速答复。 请查看随附的文档、了解 OUT6和 OUT7通道上 OUT0和 LVCMOS 波形的 AC_LVDS 波形、以供您参考。

    我还附了一个图、它可以向您说明我们用于原型设计的测试设置、该设置需要多个频率、如下图所示 。

       e2e.ti.com/.../TICS-PRO-Config.docx

    如果您需要任何详细信息或帮助、 请告诉我。 在这里使用 DPLL 的主要思路是通过单个时钟源(即 DPLL)运行所有必需的外设。

    因此、请告知我们这种设置是否可行、帮助我们解决电压电平问题、以便我们可以开始进一步的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您分享 OUT6和 OUT7的示波器屏幕截图以及方框图。

    我注意到示波器设置为50欧姆端接、从而降低了摆幅电平。 LVCMOS 输出不需要将50 Ω 端接至 GND。 请改为使用高阻抗探头重新获取示波器捕获。

    此外、请进行探查并告诉我 VDDO_6 VDDO_7 先前要求的电源引脚电压电平。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    很抱歉晚回复。 我在度假。 根据您的输入、我们能够在 LVCMOS 通道上获得1.8V 电平输出。  

    谢谢、这解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我很感谢更新。 很高兴听到这个问题解决了! 我现在将关闭该主题。 如果出现更多问题、请创建一个新问题。

    此致、

    Jennifer