This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LMG2100R026单输入控制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1508952/lmg2100r044-lmg2100r026-single-input-control

部件号:LMG2100R044

工具/软件:

你好。 我叫 Steve、我正在使用 TI LMG2100R044进行设计。
目前、我正在使用 LMG2100R044输入两个不同的频率来运行 GaN 驱动器。
一个输入7.25MHz 频率、另一个输入2MHz 频率和运行 GaN 驱动器。
输入2MHz 频率并输出 GaN 驱动器的电路部分正常运行、可以确认输出、
但输入7.25MHz 频率并输出 GaN 驱动器的电路部分无法正常运行。
它的工作方式就像短路一样(暂时消耗3.5A 电流)、并且电路或 PCB 中没有实际电路短路。
这似乎是一个死区时间问题。 如果死区时间显著增加、即使施加35V 电源、7.25 MHz 信号也不会进入 GaN 驱动器的输入端、
IC 不会发生过流、但如果死区时间逐渐缩短而使7.25 MHz 信号进入输入端、则会发生过流而导致短路。
接收2 MHz 频率输入的器件可以检查输出、因为 GaN 驱动器正常运行、但接收7.25 MHz 频率输入的器件
我不知道 GaN 驱动器为何无法正常运行。

请检查。
谢谢你。

e2e.ti.com/.../GaN-DRIVER-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供原理图、我目前没有看到任何需要关注的问题。

    您能为我提供有关您现在使用的死区时间的更多详细信息吗?

    您是否还有任何显示 PWM 信号和/或 SW 信号的波形可帮助诊断?

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到 Zachary soviero

    随附了基于电路运行情况的波形数据。
    如所附电路图所示、LMG2100R044电路设计为可分为两个输入信号:2 MHz 输入信号和7.25 MHz 输入信号、2 MHz 输入信号的 GaN 驱动器正常运行。
    但是、7.25 MHz 的 GaN 驱动器无法正常运行。 (GaN 驱动器无法准确地开关、并且 IC 会因过流而裸片。)
    我们随附了测试过的文件、我们已确认、在将频率更改为7.25MHz 时、具有正常运行2MHz 输入信号的 GaN 驱动器无法正常运行。
    我们在这里得出结论。
    我们已确认 LMG2100R044未在7.25MHz 下运行。
    这个结论正确吗?
    数据表指出它可在高达10MHz 的频率下运行。
    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到 Zachary soviero

    我希望得到快速答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对延迟深表歉意。 Zach 出来了、所以我要跳进去。 是的、它的最高工作频率可以达到10MHz 频率。  尽管 LMG2100R044器件的栅极驱动器能够以高达10 MHz 的频率驱动 GaN FET、但必须仔细考虑、以确保器件的运行条件符合建议的工作温度规格。 具体而言、硬开关拓扑往往会产生更多损耗和
    比软开关应用更容易自发热。

    您提到存在过流事件。 我怀疑这里有击穿(可能是由于噪声或硬开关)。 带7.25MHz 的 HS 芯片是否没有切换以开始? 您是否尝试过执行 ABA 交换? 您能发送布局进行审核吗? 我们将一起进行调试。

    此致、

    Pratik A.