Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044
工具/软件:
你好。 我叫 Steve、我正在使用 TI LMG2100R044进行设计。
目前、我正在使用 LMG2100R044输入两个不同的频率来运行 GaN 驱动器。
一个输入7.25MHz 频率、另一个输入2MHz 频率和运行 GaN 驱动器。
输入2MHz 频率并输出 GaN 驱动器的电路部分正常运行、可以确认输出、
但输入7.25MHz 频率并输出 GaN 驱动器的电路部分无法正常运行。
它的工作方式就像短路一样(暂时消耗3.5A 电流)、并且电路或 PCB 中没有实际电路短路。
这似乎是一个死区时间问题。 如果死区时间显著增加、即使施加35V 电源、7.25 MHz 信号也不会进入 GaN 驱动器的输入端、
IC 不会发生过流、但如果死区时间逐渐缩短而使7.25 MHz 信号进入输入端、则会发生过流而导致短路。
接收2 MHz 频率输入的器件可以检查输出、因为 GaN 驱动器正常运行、但接收7.25 MHz 频率输入的器件
我不知道 GaN 驱动器为何无法正常运行。
请检查。
谢谢你。