Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
工具/软件:
大家好!
我们利用 LMK04832尝试对齐 CLKout、外部 VCXO (用于 PLL2的 OscIn)和 ClkInX。 阅读数据表后、我们认为0延迟是实现这一点的理想方法。 我们尝试将 PLL 设置为双环路0延迟嵌套+级联模式、没有任何运气。
我们已附加 TICS PRO 配置、以防缺少配置。 我们测得 ClkInX (10MHz)和 ClkOut (10MHz)之间的偏移为30ns。 我们知道、在0延迟模式下、与 VCXO、CLKIN 和输出时钟具有确定性的相位关系、它们可能不是边沿对齐。
我们正在寻找 SYNC、PLL R 分频器同步或偏移、我们可以应用于边沿对齐我们的 ClkInX、 OscIn 和 ClkOut。
感谢您的帮助、
赠款