This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828多板同步问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1500419/lmk04828-lmk04828-multi-board-synchronization-problem

器件型号:LMK04828

工具/软件:

我希望使用主 LMK04828生成7.8125M 时钟、并将其输入到两个 LMK04828芯片的 in0端口、以实现多板同步。

我测试的两个从机器的时钟基本是同步的、但频率似乎不稳定、抖动很大

e2e.ti.com/.../0310A.pdf

主/从 LMK 电路原理图、从 LMK 仅使用板上的100M 晶体振荡器和主 LMK 的 IN0-7.8125M 输出

主机 LMK 的7.8125M 输出与有源 LMK 的输出同步、无抖动、并通过等长同轴电缆连接到从 LMK 的 in0端口

从器件 LMK 的输出500m 被偏置并产生抖动

e2e.ti.com/.../in0_5F00_SD7.8125.tcs

从机器的配置文件

我不太清楚多板时钟同步的配置。 我希望你可以指导和帮助我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在星期一联系您。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    您能否分享处于分发模式的设备的配置文件?  

    只是为了确保我了解-您希望分发7.8125MHz 系统参考信号吗?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    是的、我的主机的 SDCLK 为多个从器件分配7.8125M 时钟。

    (__LW_AT__以下是生成7.8125M 同步时钟的配置文件。)

    e2e.ti.com/.../M_5F00_SD7.8125.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    我没有看到此从器件处于缓冲器模式。 我看到使用了两个 PLL。  

    我知道您使用的是一个 LMK04828、并且使用内部 VCO 来生成各种输出时钟、  
    从这些输出中、7.8125MHz 时钟将馈送到将在中运行的更多 LMK04828 (从器件)中  缓冲器 模式来扇出此7.8125MHz SYSREF 信号。  

    我的理解是否正确? 如果不是-请提供时钟树或方框图、以便更好地了解您尝试实现的目标。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我没有清楚地表达这一点。 我制作了一张图表来描述我的计划的总体结构。 当前情况是主器件的7.8125M 输出似乎稳定、而次级输出的两个 DCLKS 之间的抖动过大、无法完全同步。 信号本身似乎存在一些不稳定情况。

    让我重新分类配置文件。

    Slave1和 slave2:e2e.ti.com/.../8372.in0_5F00_SD7.8125.tcs

    Master:e2e.ti.com/.../8372.M_5F00_SD7.8125.tcs

    您能指出一点不清楚的地方吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们明天会为您服务。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能给我一些帮助吗? 这个问题还没有得到很好的解决。 如果您可以先帮助我检查主机器和从机器的配置文件是否有问题、那将会很好。 另一个是我阅读了 multi-LMK SYNC 的文档。 也许我使用的是1a 这种情况会导致从器件输出时钟不稳定。 我尝试将其更改为 case 2b、但我没有成功配置时钟同步。 我想问是否有更详细的案例2b 配置规则文档? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将能够在周一在我们的电路板上的实验室中复制此结果。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在您的电路板上使用我的主从配置程序时是否会出现同样的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据时钟树、这种设置似乎是可行的。 您的配置看起来都很好。  

    您的原理图通常看起来非常好、但 鉴于时钟源为 CMOS、我认为输入端存在一些不必要的分流器终端(即 CLK_4208_IN1_CMOS/TCXO_OUT_ATT)。  

    您能否说明在上述示波器屏幕截图中测量的是哪个从时钟输出? 如果您从其中一个输出组输出 SYSREF 信号也被驱动、则相位噪声会显著下降、尤其是因为驱动7.8125 MHz 的 SDCLKoutX 会在7.8125 MHz、15.625 MHz 等处产生谐波  

    此外、您是否已经了解了输出端的组合 LVDS 信号? 您能否尝试使用平衡-非平衡变压器将信号合并为一个信号、或者能否尝试使用数学函数从 P 信号中减去 N 信号(与差分信号的两次单独测量相比、这可能看起来更接近预期信号)?

    谢谢、

    Michael