This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:时钟配置

Guru**** 2982380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, CDCE6214-Q1, LMK05318B-Q1, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1511509/lmk05318b-q1-clock-config

器件型号:LMK05318B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318B、LMK5B33216、CDCE6214-Q1、LMK3H2104-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望使用同一电路板上的1个 LMK05318B-Q1来适应2个不同的显示器。

案例1:当连接到15英寸显示器时、他们希望 LMK05318B-Q1 OUT5提供177.978MHz CLK 和 OUT7来 为8155音频提供24.576MHz CLK。

案例2:当连接到12英寸显示器时、他们希望  LMK05318B-Q1  OUT5提供133.194MHz CLK 和 OUT7来 为8155音频提供24.576MHz CLK。

 LMK05318B-Q1是否可以通过相同的 P/N 支持这个用例、但只能进行主机软件更改?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    LMK05318B 系列具有两个可用的频域(每个 VCO 一个频域)。 一个域限制为可从 VCO1 = 2500 MHz 整数整数整数的输出频率。 另一个域可支持更多频域:输出频率必须是可在5500 MHz 至6250 MHz 范围内的任何 VCO2频率之间整除的整数。

    您的任何频率计划都不能从 VCO1获得。 这意味着一次只能通过 VCO2生成其中一个输出。

    我们还有另一个器件系列 LMK5B33216、它具有3个 VCO、可支持多达3个频域。 其中两个 VCO 可用于满足您的用例1和用例2要求。 但是、它不适用于汽车级。 您的应用是否需要汽车级?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    是的、这是汽车应用。 抱歉错误地键入了 CLK 频率

    CAN  LMK05318B-Q1支持2个版本、内部具有不同的固件、版本1输出 24.576MHz 和 177.978MHz、 版本2输出 24.576MHz 和 133.194MHz

    如果没有、您还有其他建议吗?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowie:

    需要两个 LMK05318B-Q1来支持频率计划(版本1和版本2)、因为:

    • 24.576与177.978没有整数关系(177.978/24.576 = 7.242)
    • 24.576与133.194没有整数关系(133.194/24.576 = 5.419)。

    由于两个计划中没有整数关系、LMK05318B 无法通过 VCO2输出两个输出。  一次它将是24.576 MHz 或177.978 MHz (通过 VCO2)。 此外、24.576 MHz 或133.194 MHz 一次通过 VCO2。

    LMK05318B-Q1是一款唯一支持8kHz 输入频率的汽车级网络同步器。

    有一款汽车级时钟发生器 CDCE6214-Q1、但该器件支持的最低输入频率为10 MHz。

    此致。

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jennifer:

    如果8155音频可以接受25MHz CLK、他们是否可以使用 LMK05318B-Q1 VCO1来生成25MHz CLK 和 VCO2来生成 177.978MHz 或 133.194MHz? 这是否只需要更改2个不同的固件或 I2C 软件?

     CDCE6214-Q1 是否可以同时输出24.576MHz 和177.978MHz、24.576MHz 和133.194MHz?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiawei,

    CDCE6214-Q1无法支持此频率计划。 输入8kHz 时钟和输出时钟之间是否需要有任何相位关系? 否则、此处可以使用 LMK3H2104-Q1。 是否有任何特定的相位噪声要求?

    谢谢、

    Kadeem