This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592芯片相关信息

Guru**** 2806445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1510583/lmx2592-lmx2592-chip-related-information

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2572

工具/软件:

你(们)好

a)我们的应用中使用3个 LMX2592芯片

PLL1用于30.72 MHz、只需要正弦波、可以吗?

2. PLL2用于1.6GHz 至3.6GHz 的频率和所需的正弦波形式

PLL3仅用于20 MHz 至8GHz 所需的正弦波形

以上3个条件、我们要求所有条件都是可能的、还是不可能?

b)请提供 LMX2592的 Gerber 文件和所需的层堆叠以供我们参考。

此致

P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:

    每当输出不等于 VCO 频率时、波形为方波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung

    感谢您的答复。



    以上情况可以得到正弦波形式吗?

    1.请提供 LMX2592的 Gerber 文件和所需的层堆叠以供我们参考。


    此致

    P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pollai、

    每当输出频率介于3.55GHz 和9.8GHz 之间时、波形为正弦波。

    已附加 Gerber 文件。

    e2e.ti.com/.../LMX2582EVMcustomer_5F00_gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung

    您能为 LMX2592芯片提供层堆叠吗?

    我为 LMX2572设置了层堆叠、因此可以在 LMX2592中使用相同的堆叠吗? 如果可能、请提供详细的堆叠。

    我是否可以使用 RO4350B 代替 RO4003? 如果可能、您能否为 RO4350B 提供堆叠?

    此致

    P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pollai、

    光绘文件中。