This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318BEVM 在特定输入频率(40MHz、60MHz、80MHz)下在 APLL 模式下的频率稳定性问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1511537/lmk05318bevm-frequency-stability-issues-with-lmk05318bevm-in-apll-mode-at-specific-input-frequencies-40mhz-60mhz-80mhz

器件型号:LMK05318BEVM

工具/软件:

您好、

我正在测试 LMK05318BEVM 以生成时钟。 芯片在 APLL 模式下运行、输入由信号发生器 SDG6022X 生成(我将 J9更改为短接引脚2-3、以使用外部 XO 基准、其他插孔保持在默认位置)。 我尝试生成高质量、高精度且稳定的10MHz 输出。 不过、我发现当输入信号恰好位于40MHz、60MHz、80MHz 时、输出频率稳定性会显著下降。 您可以在下面看到 Allan 偏差图、在80MHz 输入端、有很多粗糙的频率噪声、而在80.2846MHz 输入端(只是任意值)具有平滑且稳定的频率。

此处显示了 TICS 软件设置、默认设置其他高级 APLL 参数。
      

您知道为什么会出现此问题吗?
谢谢您、
Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    您可以在"状态"页面上进行回读吗?  什么是 BAW 锁状态?

    请 尝试启用 DPLL。 DPLL 模式将 APLL 分子和分母设置为40位模式、而在 APLL 模式下为24位模式。 它是否有助于提高输出稳定性?

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是"Status"页面、BAW 锁的状态为1。 我尝试启用了 DPLL、但没有任何帮助。 下面是一些更多的测量结果:


    当输入频率精确为5MHz 的倍数时、似乎会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能共享看到该问题的配置文件吗?

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riley、这是 TICS 配置:




    我将在 APLL 模式下进行测试。 输入由信号发生器 SDG6022X 生成、我将 J9更改为短接引脚2-3、以使用外部 XO 基准、其他插孔保持在默认位置。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    您可以执行以下操作:File -> Save 以保存.tcs 配置文件?

    这将有助于我 检查配置上的寄存器设置。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../APLL_5F00_80MHz In_5F00_OUT.tcs 10MHz
    您好、Riley、这里是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    对于与 VCO1 2500 MHz 具有整数关系的 XO 频率、您需要使用整数模式 分频器来避免在 XO 频率围绕 N 分频器偏移时出现整数边界杂散(IBS)。

    对于其他 XO 频率、它与2500 MHz 具有非整数关系、但小数部分也会影响输出杂散。 在(0、1)之间、我们希望避免将小数放在特殊分频器处:0-1、1/2、1/4-3/4、1/5、1/3、 等 这些小数位的位置在输出上产生杂散的风险较高。

    您是否也可以尝试不同的抖动模式?

    -莱利