This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:使用 BQ32002D 的 RTC 纽扣电池电量耗尽问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514575/bq32002-battery-draining-issue-of-rtc-coin-cell-using-bq32002d

器件型号:BQ32002

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 BQ32002D RTC 时钟芯片。 请参阅下面的原理图以供您参考、我们正在使用 Duracell 和 Panasonic 的 CR2016纽扣电池。  

原理图:

观察结果:

1.) 连接 VCC = 3.3V、Vback = 3.1V、观察结果 IBack 的电流为1.1uA  连续电流。 (在 VCC 之前存在纽扣电池)(关闭至开启状态)(RTC 已编程)  

2.) 移除 VCC = 0V、Vback = 3.1V、观察结果 IBack 为1.3uA 连续电流。  (在 VCC 之前存在纽扣电池)(从开至关状态)( RTC 已编程)  

3.)  连接 VCC = 3.3V、Vback = 3.1V、观察结果  IBack 的电流为0.66uA  连续电流。 (纽扣电池 在 VCC 打开后连接)(关断至导通状态)( RTC 编程)  

4.) 连接 VCC = 3.3V、Vback = 3.1V、观察结果  IBack 为1.8uA   连续电流。  (纽扣电池 在 VCC 打开后连接)(关闭至开启状态)(RTC 未编程)

5.) 连接 VCC = 3.3V、Vback = 3.1V、观察结果  IBack 为1.05uA   连续电流。  (纽扣电池 在 VCC 打开后连接)(关断至导通状态)(RTC 编程)

问题说明:

在1、3、4和5的情况下、为什么 RTC 在 VCC 存在的情况下会消耗/消耗来自 Vback 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    我不知道、例如在配置1中、器件应切换到使用 Vcc。

    您如何测量电流? 您使用了什么测试设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的快速响应。

    我们使用的是焦耳表部件号:  JS110: 精密 直流 能量 分析仪) 。 我们已从原理图中移除了 R414、并 串联了此焦耳表来测量电流。  

     我们还有一个观察结果、如下所示:

    6.) 连接 VCC = 3.3V、Vback = 3.1V、观察结果  IBack 为1.05uA   连续电流、并观察到60uA 峰值电流。  (在 VCC 开启后连接纽扣电池)(从开启状态切换至关闭状态)(RTC 编程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    鉴于这是一款非常简单的器件、即使存在 Vcc、我也不知道为什么会有 Iback。

    我们可以尝试以下几点:

    可以移除 R417或将 R417连接到 VDD_3V3_RTC 吗?

    是否可以使用其他万用表测量 Iback?

    您能否将 R414更改为(例如1Ω)、然后测量电阻器两端的电压、而不是测量电流?