This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:基于 TUSB8041的 USB 集线器设计的原理图审阅请求

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1513119/tusb8041-schematic-review-request-for-tusb8041-based-usb-hub-design

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

您好、

我目前正在根据 TUSB8041设计定制的 USB 3.0集线器、我已经完成了该设计核心部分的原理图。 如果您能抽出时间查看所附的原理图、告诉我是否有任何问题或建议、尤其是关于以下方面的建议、我将不胜感激:

  • 电源滤波和时序控制

  • 晶体和负载电容器配置

  • USB_VBUS 处理

  • SMBUS/μ I²C 配置

  • 一般最佳实践

请找到随附的原理图。
我期待您的 feedbacke2e.ti.com/.../Job1.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在进行原理图审阅、将由 Mon.

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我对原理图的评论:

    1: SMBus 低,您要更改集线器配置吗?

    2:如何控制下行端口的 Vbus ?

    3: USB_VBUS 引脚 阈值  约为400mV、看起来正常。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我实际上希望集线器在独立模式下运行、但也将其连接到 Raspberry Pi 的 I²C Ω 总线。 I²C、我认为此引脚(SMBUSz)支持 I²C μ s 通信、但现在我看到它在 EEPROM 和 μ C/SMBus 模式之间进行选择。 如果我将此引脚直接拉至 GND、则集线器将独立工作、I²C Ω 从器件接口也将处于活动状态。

    2.

    指定 下游 VBUS 控制 :

    • 该特性 两个外部下行端口 连接到 USB 连接器。

    • 这两个端口 同一电源轨 我们连接了 PWRCTL 信号仅发送到两个端口的使能引脚之一 (另一个电源轨在该电源轨开启时始终通电)。

    • 。 第三个下行端口为内部端口 、连接到我们系统内的特定 USB 2.0设备。 此器件由启用的稳压器供电 TUSB8041内部1.1V LDO 的 PG (电源正常)引脚 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1、当 SMBUZ 为低电平时、SCL/SDA 仍为活动状态以进行 SMBus 通信、集线器处于 SMBus 接收器模式。

         当 SMBus 为高电平时、在 I2C 主模式下设置集线器 I、它只读取外部 EEPROM。

    好极了

    Brian