工具/软件:
您好、
我目前正在根据 TUSB8041设计定制的 USB 3.0集线器、我已经完成了该设计核心部分的原理图。 如果您能抽出时间查看所附的原理图、告诉我是否有任何问题或建议、尤其是关于以下方面的建议、我将不胜感激:
-
电源滤波和时序控制
-
晶体和负载电容器配置
-
USB_VBUS 处理
-
SMBUS/μ I²C 配置
-
一般最佳实践
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.我实际上希望集线器在独立模式下运行、但也将其连接到 Raspberry Pi 的 I²C Ω 总线。 I²C、我认为此引脚(SMBUSz)支持 I²C μ s 通信、但现在我看到它在 EEPROM 和 μ C/SMBus 模式之间进行选择。 如果我将此引脚直接拉至 GND、则集线器将独立工作、I²C Ω 从器件接口也将处于活动状态。
2. 
指定 下游 VBUS 控制 :
该特性 两个外部下行端口 连接到 USB 连接器。
这两个端口 同一电源轨 我们连接了 PWRCTL 信号仅发送到两个端口的使能引脚之一 (另一个电源轨在该电源轨开启时始终通电)。
。 第三个下行端口为内部端口 、连接到我们系统内的特定 USB 2.0设备。 此器件由启用的稳压器供电 TUSB8041内部1.1V LDO 的 PG (电源正常)引脚 。