This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:RL 连接到 MCU 电源轨

Guru**** 2758075 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1508430/na555-rl-connected-to-mcu-power-rail

零件号:NA555
主题: TLC555中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户未使用 NA555 VCC 上拉 RL、而是使用 MCU 3.3V 为 RL 供电、这是否会影响 NA555的工作条件?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 表示 GPIO 输入(使用10K 电阻器将上拉至3.3V VCC (MCU))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    在某些输出负载下、RL 可以帮助解决 VOH 问题。 NA555具有推挽输出结构、因此不需要 RL。

    VCC 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    MCU 的 VCC 为3.3V、这意味着 GPIO 也是3.3V。

    此外、我和客户想知道为什么即使我们使用5V 或更高的电源轨为 NA555供电、NA555的典型输出也是3.3V。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    NA555具有达林顿 NPN VOH 驱动器、因此 VOH 小于 VCC。  如果 VOH 值过高、则3.3V 逻辑可能会将电流分流至3.3V 电源  

    如果目标是仅使用3.3V 电源、则考虑使用 TLC555;TLC555 VOL 和 VOH 具有低电流轨到轨输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    请检查空载条件下的脚本、原理图和测试波形。

    他们发现输出仍然为5V、他们需要在 NA555侧提供3.3V 输出。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    可以修改 R1、R2和 R3来获得所需的电压。

    R3有点低、可以尝试1k Ω

    R1、R2可以是1k 或更低。

    为了保持相同的带宽、C1值为150pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它们将 R1/R2/R3切换为1k Ω、并使电容器保持不变。

    请查看其测试结果:

    是否应该增加 R2/R3? 他们担心、如果我们再次增大电阻、低电压将不会是0V。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    有些错误。  

    尝试移除电容添加并同时测量 SDC_DET 和 NA555_OUT。  接下来、我应该能够为 MCU 建议一个良好的 VIL、VIH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    请检查测试波形。

    我要纠正的一点是、上拉电源轨在 MCU 引脚之外、IO 引脚是 Hi-Z。 它们使用10k 电阻器通过外部电路上拉至3.3V。

    SDC_DET:

    NA555_OUT:

    移除电容器后会发生一些过冲。

    下一步是什么?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    每个电阻为3.01k 的 R1和 R2将有助于在 SDC_DET 处获得 VIH

    1nF 的 C1应适合用于控制击穿。