请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL5100 工具/软件:
您好!
我将使用 TPL5100设计一个新的计时器功能。
据我所知、只要 PGOOD 是高电平、计时器就会在每个弹性延迟时间后切换 DRV 信号?
DONE 信号连接到 GND、而 TCAL 为 N/C
我的设计将使用 PGOOD 作为计数器的启动触发器、然后当 DRV 信号切换时、它将为 D 型触发器计时以捕获第一个延迟事件、请参阅下面的原理图
问题是、DRV 输出通常用于控制 MOSFET 栅极、但它能否安全地灌入和拉取 SN74LVC1G74DCTR 时钟输入、可能需要弱上拉?
此致、
OLA