This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:MOS_DRV 信号输出参数

Guru**** 2970190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517494/tpl5100-mos_drv-signal-output-parameter

部件号:TPL5100

工具/软件:

您好!

我将使用 TPL5100设计一个新的计时器功能。

据我所知、只要 PGOOD 是高电平、计时器就会在每个弹性延迟时间后切换 DRV 信号?

DONE 信号连接到 GND、而 TCAL 为 N/C

我的设计将使用 PGOOD 作为计数器的启动触发器、然后当 DRV 信号切换时、它将为 D 型触发器计时以捕获第一个延迟事件、请参阅下面的原理图

问题是、DRV 输出通常用于控制 MOSFET 栅极、但它能否安全地灌入和拉取 SN74LVC1G74DCTR 时钟输入、可能需要弱上拉?

此致、

OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ola:

    MOS_DRV 引脚可能可以驱动到1mA。 我认为触发器不应消耗电流、弱上拉也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将为 MOS_DRV 输出添加一个10K 上拉电阻

    此致、

    OLA