This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:在-20度解锁。 上拉的 CE 引脚有时会降至 L

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514164/lmx2571-unlock-at--20deg-pulled-up-ce-pin-sometimes-drops-to-l

器件型号:LMX2571

工具/软件:

你(们)好

目前、器件在-20°C 冷启动时解锁。

在功率仍导通的情况下、将其从25°C 冷却到-20°C 时、相位噪声不会下降、也不会出现问题。

在监控上拉的 CE 引脚时、有时会观察到该引脚在启动时降至 L。

当我读回寄存器值时​​、它们设置不正确

您认为这是有原因的吗?

我认为、即使 CE 引脚是输入、IC 也输出 L 是很奇怪的。

IC 中的双向 IO 是否发生故障?

案例1



案例2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majima-San:

    这很奇怪、CE 是一个输入引脚、它不应该消耗电流。  

    我将在下周核实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 它非常有帮助。 我将更详细地解释这种情况。 在这里、我将按以下时间运行它。

    设置在 Vcc3p3启动后100ms 开始运行、CE 有时会在该时间降至 L。

    概率约为1/10。 这通常在-18℃ 和-16℃ 之间的温度下发生。 如果您能在-30℃ 和-10℃ 之间的温度下检查它、将会很有帮助。

    在 LSI 内部、双向 IO 用于 CE 引脚的 IO 单元、尽管它通常设置为输入、但其行为就像设置为输出一样。 上电时、双向 IO 的控制是由 Tieh 和 TieL 单元决定、还是由某些逻辑电路控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将在这些温度下进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majima-San:

    我尝试过但无法重现问题。

    有多少设备出现此问题?

    问题是否总是在对第一个 R0进行编程后发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的检查。 在一个样本中确认了缺陷。

    ■缺陷概述

    ・10个集合作为一个集合创建

    ・在低温启动测试期间、一组发生了解除锁定

    ・分析了一组检测电阻时、经确认在启动期间 CE 有时会降至 L

    ■发生缺陷的单元中的概率

    ・在-16℃ 的启动测试中发生解锁的概率:  =>  80%

    ・解锁发生时 CE 下降至 L 的概率:  => 10%

      在集合中发生解锁时、CE 不一定会下降到 L

    ■Ω 估计值

    发生解锁时、CE 信号下降到 LSI 内部的 L、预计这有时会传播到 LSI 之外。 我认为、当用于 CE 引脚的 IO 单元是双向的并且其控制成为输出时、可能会观察到 CE 变为 LSI 之外的 L

    ■讨论要点

    我想知道这是否可能作为 LSI

    ■问题

    Q1:IO 单元是否用于 CE 引脚双向 IO?

    问题2:在这种情况下、何时以及如何控制 IO 单元的输入/输出方向? (例如、确定打开电源的时间)

    ■μ V 基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majima-San:

    CE 引脚是双向的。 寄存器 R39[4]和 R39[13]控制该引脚。  

    我们应对 R30[4]= 1和 R39[13]= 0进行编程以实现正常运行。 这会将 CE 引脚设置为输入。  

    如果我们设置 R39[13]= 1、CE 将为低电平。  

    您为这些位设置了什么?

    您的 SPI 编程速度是多少? 如果降低速度、问题是否会消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您提供非常有用的信息。 我将在下面回答。

    ■寄存器初始设置值

    R39[13]=0、R30[4]= 1

     ■SPI 编程速度

    12.5Mbps、CLK 上升时间3.3V/1ns

    评估期间无法更改速度和 CLK 上升时间。

    ■寄存器读回值

    ・正常 R39[13]=0、R30[4]= 1

    ・当发生故障时、回读值不稳定、R39[13]=0、R30[4]= 0或1

     在低温下使用有源探头监测 CLK 引脚时为・μ s、已观察到以下步骤。

    ■Ω 估计值

    通常认为由于时钟线的反射而发生了阶跃、在寄存器中设置了不正确的值、并且 CE 降至 L

    ■总结

    故障机制已被大致确定、因此此案例将被关闭。

    非常感谢您的合作。

    此致、

    很棒的酒店