This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595EVM 手动斜升模式

Guru**** 2969770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517352/lmx2595-lmx2595evm-manual-ramping-mode

器件型号:LMX2595

工具/软件:

您好!

我遇到使用 LMX2595EVM 手动斜升模式的问题。

您能帮我解决这个问题吗?

LMX2595EVM 已按如下方式进行设置

Fosc:125MHz、R:5、FPD:25、RFoutA:14000MHz

手动升降模式

      

RAMP0:25MHz -> RAMP1:-25MHz ->已点击"Update Ramp GUI"->已选中"RAMP_EN"->已点击"Clock Ramp"

或"Update Ramp GUI->Clock Ramp -> RAMP_EN"

或时钟斜坡->更新斜坡 GUI->RAMP_EN

或其他订单

尝试了几种方法和时间来进行斜升;然而,手动斜升完全不起作用...

返回到 PPL、检查分母是否为4294967295

当我使用 OCillator 检查 RAMPDIR 和 RAMPCLK TP 时、没有信号……

我检查了硬件是否有 RampClk 和 RampDir 连接到器件。

大家知道、sv601349已经用来控制 PLL。

  

U2A_GPIO7 -> RampDIR 和 U2A_GPIO3 -> RampClk_TP

当我点击"Clock Ramp"时、没有来自 RampDIR/RampClk 的信号

您能给我解释一下为什么它不起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否验证 Reference Pro 是否没有 RampClk 和 RampDir 信号? 探测基准专业版电路板上的信号、而不将其连接到 LMX 器件 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel Fung、

    没有来自 Refernce Pro 的 RampClk 和 RampDir 信号。

    我有4个 SV601349 (Reference Pro 板)。 没有一个是不工作的。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎不合理、您使用的是哪个版本的 TICS Pro? 您可以在 TI.com 中试用最新版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会获得14GHz 的频率输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的版本是1.7.7.6构建日期:29-Oct-24

    从 Refernce Pro 断开 RAMPClk 和 RAmpDir 引脚连接后、我从我自己的 EV 提供 RampClk 信号、然后它就可以正常工作。

    我不确定我所有的 Refernce Pro Broads 有什么问题...

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 一切都正常工作、但 Reference Pro 的 RAMPClk 和 RAMPDir 不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否安装最新版本的 TICS Pro 并重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有频率输出都正常。 感谢您的提问