This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572:LXM2572EVM:生成向上线性调频脉冲

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519610/lmx2572-lmx2572-lxm2572evm-generating-up-chirp

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:、 LMX2491

工具/软件:

您好、

我一直使用 TICS Pro 对 LMX2572EVM 进行实验、目标是生成:

a.在100 μ s 内产生1GHz 频带上升线性调频脉冲、

B.那么睡眠时间为100 μ s

然后重复 a、b、a、b、a、b、...

我使用自动斜坡功能、 我一直在尝试使用 TICS Pro、这里是我的设置。

如果我能得到一些关于如何实现我的目标的指导、那将是伟大的。

如果 LMX2572不适合我想要实现的目标、那么有没有合适的 TI 芯片的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否需要3.2GHz 和4.2GHz 之间的线性频率扫描?

    LMX2572可以支持范围非常有限的线性扫描、在 VCO 频率下大约为50MHz。

    下图是线性频率扫描。

    如果需要更宽的扫描范围、LMX2572仍然可以支持、但在扫描期间将进行多次 VCO 校准。 结果不是线性扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的答复。 是的、我将需要进行线性频率扫描、这是我要达到的目标(在本章中参考了 MSPaint)

    我将使用3.2GHz 至4.2GHz 的频率扫描

    T1 - 1GHz 向上线性调频脉冲(3.2至4.2GHz)、在100 μ s 内。

    T2 -(保持在3.2GHz)持续100usec

    T1 - 1GHz 向上线性调频脉冲(3.2至4.2GHz)、在100 μ s 内。

    T2 -(保持在3.2GHz)持续100usec

    您认为通过 LMX2572可以实现这一点吗? 或者是否有其他替代方案/解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了实现1GHz 线性扫描、您需要使用分立式 PLL + VCO。

    我们有 LMX2491 (www.ti.com/.../LMX2491)、它可支持高达6.4GHz 的 VCO。 该器件具有与 LMX2572类似的内置斜坡引擎。 您可以配置此引擎以创建您提到的斜坡。

    例如、以下配置可提供所需的斜坡。