This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:当接收器自偏置到1.85V 时、LMK00301ARHST 的 HCSL 端接

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1520113/lmk00301-hcsl-termination-for-lmk00301arhst-when-receiver-is-self-biased-to-1-85v

器件型号:LMK00301

工具/软件:

我计划使用 LMK00301ARHST 的时钟作为自偏置接收器的输入时钟。

 

我的接收器可以接受0.5V 至2.6V 之间的电压摆幅、并可自偏置至1.85V。

 

我打算将 LMK00301ARHST 配置为 HCSL 输出、在源附近使用50 Ω 端接至地端、并在接收器附近对其进行交流耦合。

 

这样、接收器将接收交流耦合摆幅并将其偏置到其电平。 请注意、我不能选择在源极附近添加串联电阻。

 

您能否确认终止设置是否有效?

 

 

 

我怀疑回转 LMK00301ARHST 发送 是否满足接收器的0.5V 预期、能否请帮助我知道我对终止的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nidhi、  
    这样就可以了。  
    HCSL 的 VOD 应~800mV SE。  
    这符合您的预期摆幅要求。  
    我建议改用0.1uF 电容器、1uF 有点大、可能会导致一些奇怪的波形。

    此致、  

    Vicente