This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:REF_CTRL 作为 CLK_READY 输出。

Guru**** 2976420 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517668/lmk3h0102-ref_ctrl-as-clk_ready-output

器件型号:LMK3H0102
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

你(们)好  

将 REF_CTRL 视为 LMK3H0102的 CLK_READY 输出。  

正如数据表提到的、它是高电平有效信号。 但电压电平和输出类型是什么(开漏或推挽)? 是否可以使用该 CLK_READY 来通过适当的限流电阻器驱动 LED?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    该引脚是推挽引脚、电压电平为 VDD。

    驱动该 LED 需要多大的电流? 这可能是可行的。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于5 mA 就足够了。  

    在 LMK3H0102数据表中从何处查找此类引脚灌电流特性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:  

    顺便说一句,你也可以帮助回答:  

    (1)我们更喜欢使用 USB2ANY 控制 LMK3H0102、 I2C 信号电平是否为3.3V、是否已在 USB2ANY 上拉?

    (2)在上述情况下、如果我不 想添加额外的电平转换、  LMK3H0102的唯一 VDD 选项是3.3V? 我的理解是否正确?  

    (3)关于 USB2ANY 的连接接口(如 SNAU287 EVM 指南中的 J4)、请帮助确认

    (3.1)我只需要 I2C_SDA、I2C_SCL、GND。  

    (3.2)+3.3_EXT、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、 在随附表所示的任何情况下都不需要 GPIO6、GPIO7。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:  

    您还可以帮助回答:  

    (1)我们更喜欢使用 USB2ANY 控制 LMK3H0102、I2C 信号电平是否为3.3V、是否已在 USB2ANY 上拉?

    (2)在上述情况下、如果我不想添加额外的电平转换、 LMK3H0102的唯一 VDD 选项是3.3V? 我的理解是否正确?  

    (3)关于 USB2ANY 的连接接口(如 SNAU287 EVM 指南中的 J4)、请帮助确认

        (3.1)我只需要 I2C_SDA、I2C_SCL、GND。  

        (3.2)+3.3_EXT、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、 在随附表所示的任何情况下都不需要 GPIO6、GPIO7。  

    (4) CLK_READY 是否能够驱动小于5 mA 的 LED ?

    (5)关于数据表中的 IDDREF、它是否属于 VDD 或 VDDO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    (1)我们更喜欢使用 USB2ANY 控制 LMK3H0102、 I2C 信号电平是3.3V 还是已在 USB2ANY 上拉?

    是、USB2ANY 在3.3V 电压下运行、并具有 SDA/SCL 线路的内部上拉电阻。 但出于调试目的、最好包含未填充的上拉电阻器。

    在上述情况下、如果我不 想添加额外的电平转换、  LMK3H0102的唯一 VDD 选项是3.3V? 我的理解是否正确?  [/报价]

    正确、SDA/SCL 线路需要3.3V

    [报价 userid="454860" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517668/lmk3h0102-ref_ctrl-as-clk_ready-output/5835283 #5835283"]我只需要 I2C_SDA、I2C_SCL、GND。

    没错

    [报价 userid="454860" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517668/lmk3h0102-ref_ctrl-as-clk_ready-output/5835283 #5835283"]+3.3_EXT、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、 在随附的表所示的任何情况下都不需要 GPIO6、GPIO7。

    没错。 USB2ANY 使用 USB/计算机连接来提供3.3V 电压。 其余的 GPIO 引脚可以使用、但并非 I2C 通信所必需的

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请同时回答以下两个问题:  

    (4) CLK_READY 是否能够驱动小于5 mA 的 LED ?

    (5)关于数据表中的 IDDREF、它是否属于哪个域 VDD 或 VDDO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    CLK_READY 对于驱动5mA 负载是可行的。 CLK_READY 运行期间的驱动器与该引脚的 LVCMOS 时钟运行期间的驱动器相同。

    IDREF 来自 VDD 域。

    谢谢、
    Kadeem