Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:
你(们)好
将 REF_CTRL 视为 LMK3H0102的 CLK_READY 输出。
正如数据表提到的、它是高电平有效信号。 但电压电平和输出类型是什么(开漏或推挽)? 是否可以使用该 CLK_READY 来通过适当的限流电阻器驱动 LED?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kadeem:
顺便说一句,你也可以帮助回答:
(1)我们更喜欢使用 USB2ANY 控制 LMK3H0102、 I2C 信号电平是否为3.3V、是否已在 USB2ANY 上拉?
(2)在上述情况下、如果我不 想添加额外的电平转换、 LMK3H0102的唯一 VDD 选项是3.3V? 我的理解是否正确?
(3)关于 USB2ANY 的连接接口(如 SNAU287 EVM 指南中的 J4)、请帮助确认
(3.1)我只需要 I2C_SDA、I2C_SCL、GND。
(3.2)+3.3_EXT、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、 在随附表所示的任何情况下都不需要 GPIO6、GPIO7。 
尊敬的 Kadeem:
您还可以帮助回答:
(1)我们更喜欢使用 USB2ANY 控制 LMK3H0102、I2C 信号电平是否为3.3V、是否已在 USB2ANY 上拉?
(2)在上述情况下、如果我不想添加额外的电平转换、 LMK3H0102的唯一 VDD 选项是3.3V? 我的理解是否正确?
(3)关于 USB2ANY 的连接接口(如 SNAU287 EVM 指南中的 J4)、请帮助确认
(3.1)我只需要 I2C_SDA、I2C_SCL、GND。
(3.2)+3.3_EXT、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、 在随附表所示的任何情况下都不需要 GPIO6、GPIO7。

(4) CLK_READY 是否能够驱动小于5 mA 的 LED ?
(5)关于数据表中的 IDDREF、它是否属于 VDD 或 VDDO?

Tim、
(1)我们更喜欢使用 USB2ANY 控制 LMK3H0102、 I2C 信号电平是3.3V 还是已在 USB2ANY 上拉?
是、USB2ANY 在3.3V 电压下运行、并具有 SDA/SCL 线路的内部上拉电阻。 但出于调试目的、最好包含未填充的上拉电阻器。
在上述情况下、如果我不 想添加额外的电平转换、 LMK3H0102的唯一 VDD 选项是3.3V? 我的理解是否正确? [/报价]正确、SDA/SCL 线路需要3.3V
[报价 userid="454860" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517668/lmk3h0102-ref_ctrl-as-clk_ready-output/5835283 #5835283"]我只需要 I2C_SDA、I2C_SCL、GND。
没错
[报价 userid="454860" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517668/lmk3h0102-ref_ctrl-as-clk_ready-output/5835283 #5835283"]+3.3_EXT、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、 在随附的表所示的任何情况下都不需要 GPIO6、GPIO7。没错。 USB2ANY 使用 USB/计算机连接来提供3.3V 电压。 其余的 GPIO 引脚可以使用、但并非 I2C 通信所必需的
此致、
CRIS