This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:单端时钟输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1518015/cdclvp1102-single-end-clock-input

部件号:CDCLVP1102

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望此器件具有输入交流耦合单端时钟。 (它们不能使用直流耦合)

如何配置 CDCLVP1102的输入?

我的想法如下图所示。 请检查一下。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科威特圣

    该图看起来不错-我唯一可以建议的是在 VAC_REF 和 CLKP 之间放置一个50 Ω 电阻器、以避免将 CLKP 直接连接到该偏置电压。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的检查。

    我是否应该将50欧姆电阻器放置在靠近驱动器或接收器(CDCLVP1102)的位置?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    CDCLVP1102引脚附近。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente-San:

    感谢您的回答!

    此致、
    Kee Kuhara.