This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:单端时钟输入

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517521/cdclvp111-single-end-clock-input

部件号:CDCLVP111

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望将交流耦合单端时钟输入到 CDCLVP111。

问题1.

是否可以将交流耦合单端时钟输入到此器件?

如果是、输入接口配置是什么?
客户希望看到如下所示的图表。

问题2.

交流耦合单端时钟输入的最大峰峰值幅度是多少?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    不需要交流耦合。  
    以下是 SE 输入时钟的适当端接。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente-San:

    很遗憾、客户无法更改其输入时钟、其规格如下所示。

    • 单端
    • 交流耦合(VCM=0V)
    • 振幅:0.3Vpp - 0.6Vpp
    • 频率:1GHz

    问题1.
    CDCLVP111是否可与交流耦合 SE 时钟搭配使用?

    问题2.
    我刚刚意识到、当单端时钟输入时、VBB 引脚可用于偏置。
    我猜输入配置可能如下图所示。 请检查一下吗?
    您认为 CLKP 需要50 Ω 吗?

    问题3.

    输入时钟的最小和最大振幅是多少?
    客户可能输入0.3Vpp 时钟、恐怕太小了。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    1.是的,没关系。  
    2.你是对的,但不需要50欧姆的负载。 好吧、不确定您的时钟源是否需要50 Ω 接地。  

    3.参见表 VOH / VOL。

    此致、  

    Vicente