Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2595
工具/软件:
您能否告诉我要在 GUI 斜坡窗口和/或 User Controls 窗口中进行哪些更改、以便向 EVB 用户手册附录 F 斜坡示例添加校准步骤?
EVB 最初配置为重现 LMX2595 EVB 用户手册附录 F 中所示的斜升示例
我们尝试调整相同的范围(12000至12125 MHz)、但在12062.5 MHz 中途停止并进行校准、然后继续调整为12125 MHz。
到目前为止、尝试做到这一点会导致 Vtune 和输出频谱不符合预期。
有关更多详细信息、请参阅此链接中的文档:
https://drive.google.com/file/d/1t_IaiZzubtJ2YFKrSmL6bt-mxSgDjYtv/view?usp=sharing